请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63027 我直接将 rt6158a 替换为 tps63027。 外设电路的参数没有改变。 大多数 PCB 可以正常输出、但仍有10%的 PCB 无法稳定输出。 请检查外设 LC 的参数是否正确。 VIN=3.3V,Vout=5V Iout=1A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.