GoodMorning、
我正在我的项目中使用 BQ24232。 当我将此组件放置在 OrCAD PCB 编辑器中时、会生成 DRC 错误(我附加了问题的图像- DRC 以黄色圆圈标示)。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anthony、
如果您的设计与项目的规则不匹配、则会生成 DRC (设计规则检查)错误。 在本例中、我使用的是默认 OrCAD 规则。
我已经下载了超极本 BQ24232封装、当我手动将组件放置在 PCB 板中时、会生成一个 DRC 错误。 具体而言、错误报告:
约束名称: 通孔引脚到 SMD 引脚间距
DRC 标记位置: (14.9825 0.3140)
所需值: 0.0127 CM
实际值: 重叠
约束源: 默认
约束源类型: 净间距约束
元件1: 引脚"U34.17 (0)"
元件2:引脚"U34.21 (虚拟网)"
该封装的四个内部引脚中的每个引脚都有一个误差。
然后、我不明白为什么组件采用 VQFN 封装时会有这些内部引脚(看起来是 Thru 引脚)。
谢谢。