This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232封装- PCB 编辑器中的 DRC 错误

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976931/bq24232-footprint---drc-errors-in-pcb-editor

主题中讨论的其他器件:BQ24232

GoodMorning、

我正在我的项目中使用 BQ24232。 当我将此组件放置在 OrCAD PCB 编辑器中时、会生成 DRC 错误(我附加了问题的图像- DRC 以黄色圆圈标示)。

如何在不放弃这些 DRC 错误的情况下解决这些错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patricia、

    您能告诉我们有关 DRC 错误的更多信息吗? 我不熟悉(更熟悉我们使用的 Altium)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    如果您的设计与项目的规则不匹配、则会生成 DRC (设计规则检查)错误。 在本例中、我使用的是默认 OrCAD 规则。
    我已经下载了超极本 BQ24232封装、当我手动将组件放置在 PCB 板中时、会生成一个 DRC 错误。 具体而言、错误报告:

    约束名称: 通孔引脚到 SMD 引脚间距

    DRC 标记位置: (14.9825 0.3140)

    所需值: 0.0127 CM

    实际值: 重叠

    约束源: 默认

    约束源类型: 净间距约束

    元件1: 引脚"U34.17 (0)"

    元件2:引脚"U34.21 (虚拟网)"

    该封装的四个内部引脚中的每个引脚都有一个误差。

    然后、我不明白为什么组件采用 VQFN 封装时会有这些内部引脚(看起来是 Thru 引脚)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrizia:

    请确保多边形之间的间隙为0.635mm、间隙为0.2mm。 如果可能、还应确保在封装内忽略焊盘到焊盘的间隙。  

    散热焊盘上的内部引脚为通孔。 这是为了使散热焊盘在 IC 和 PCB 之间提供有效的热接触。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony。 现在我没有 DRC 错误。

    第页