This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117H 和/NOPB 之间的差异

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977219/lm117-difference-between-lm117h-and-nopb

器件型号:LM117

您好!

我想知道部件 LM117H 和 LM117H/NOPB 之间的区别。 无论我在哪里看、我都找不到这两者之间的任何区别。

如果有人能给我一些更亲密的知识、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik

    我正在更改我的回复、因为 LM117H 之前的信息不正确(但不是所有金属罐的信息)。

    LM117H 和 LM117H/NOPB 之间没有差异。   它们都具有 Au 铅涂层。

    这两个产品名称来自美国国家半导体如何处理铅涂层中的铅(铅)过渡(TI 于2011年收购了美国国家半导体)。  到21世纪初、铅在整个行业中都得到了采用。  为了指明产品何时不再具有 Pb、National 在器件型号中添加了 NOPB 后缀。  采用 T0-39封装的产品始终采用 Au 铅涂层、并且自动采用 NOPB 封装。   National 添加了产品名称 LM117H/NOPB、以帮助客户识别该器件没有 Pb、但也保留了旧的产品名称、因为客户有通过该器件订购的历史。

    LM117H 使用的 T0-39是采用 Au 铅涂层的封装之一。  但是、许多其他金属 CAN 封装、如 LM117K 上使用的 T3-3、都具有 SnPb 焊锡浸铅镀层。  在这些情况下、NOPB 表示使用了另一种铅涂层。

    铅涂层显示在 TI.com 产品页面订购表中的"质量、可靠性和封装信息"链接中。  我同意、这不是确定产品名称之间差异的最简单方法(尤其是在这种情况下没有差异)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Kirby、这似乎是一个显而易见的答案。

    但是、根据数据表或 TI 上的任何产品页面、情况并非如此。 LM117H 没有任何引线镀层、引脚镀金且组件符合 RoHS 标准。

    LM137H 也是如此。 与 LM137H/NOPB 在任何规格上都没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    您的评估正确。  TI 正致力于纠正这一问题、并使其更明显地呈现出什么是铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kirby!

    现在我了解了。