This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道部件 LM117H 和 LM117H/NOPB 之间的区别。 无论我在哪里看、我都找不到这两者之间的任何区别。
如果有人能给我一些更亲密的知识、我会很感激。
您好 Fredrik
我正在更改我的回复、因为 LM117H 之前的信息不正确(但不是所有金属罐的信息)。
LM117H 和 LM117H/NOPB 之间没有差异。 它们都具有 Au 铅涂层。
这两个产品名称来自美国国家半导体如何处理铅涂层中的铅(铅)过渡(TI 于2011年收购了美国国家半导体)。 到21世纪初、铅在整个行业中都得到了采用。 为了指明产品何时不再具有 Pb、National 在器件型号中添加了 NOPB 后缀。 采用 T0-39封装的产品始终采用 Au 铅涂层、并且自动采用 NOPB 封装。 National 添加了产品名称 LM117H/NOPB、以帮助客户识别该器件没有 Pb、但也保留了旧的产品名称、因为客户有通过该器件订购的历史。
LM117H 使用的 T0-39是采用 Au 铅涂层的封装之一。 但是、许多其他金属 CAN 封装、如 LM117K 上使用的 T3-3、都具有 SnPb 焊锡浸铅镀层。 在这些情况下、NOPB 表示使用了另一种铅涂层。
铅涂层显示在 TI.com 产品页面订购表中的"质量、可靠性和封装信息"链接中。 我同意、这不是确定产品名称之间差异的最简单方法(尤其是在这种情况下没有差异)。