This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CELL1 -在15个系列中、负载下下降20-40mV

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977214/bq76940-cell1---among-15-series-drops-by-20--40-mvolts-under-load

器件型号:BQ76940

大家好、

我在 Bq76940中遇到一个问题,当我连接充电器以40A 电流充电时,第一节电池的电压将提高20-30 mV。

在40A 放电时,第一节电芯电压下降20-30mV,任何克服它的解决方案。

当我断开负载 或充电器时、它会变回正常状态。

谢谢、此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    听起来 VC0基准连接(VC0的 RC 电阻器连接点)与电池底部之间的电阻很大。  这是系统中的折衷。  连接点和电池之间的任何电阻都添加到电池测量中、因为 V = I x R。 但是 VC0不会测量低于 VSS 的电阻。 因此、在连接方式以及观察到的效果以及影响 IC 引脚的系统瞬态行为方面存在折衷。