This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:输出电压周期性下降

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976520/bq25798-output-voltage-drops-down-periodically

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ24650

测试环境:

BQ25798 评估模块(BQ25798EVM)
充电器在自主充电模式下工作(未连接主机)  
无电池(或已连接全部空电池)
实验室电源提供12V 输入源(3.5A 最大电流)
1.5Mhz 1S 跳线已连接(VSYS = 3.5V)
作为系统负载连接的5.8OHM 电容器、600mA SYS 电流(计算和测量)

输出(SYS)电压每1.5秒下降一次:

每个1.5秒 、电压在~12ms 内下降至0V

这是正常行为吗?

我正在尝试使用连接到 SYS 的电容器来稳定输出电压
小电容器是不够的
较大的一个(4700μF)会阻止充电器启动(由于"系统短路保护"):


如何保持稳定的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    在启用充电、建议的最小 BAT 和 SYS 电容器且无电池的情况下、充电器过冲 SYS 和/或 BAT 电压、从而导致 OVP 故障。  如果在移除电池时禁用充电或将 BAT 电容器增加至少47uF、则不会发生这种情况。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用充电不是一个选项

    我尝试连接额外 的47uF BAT 电容器(代替评估板上的 nA C37):

    没有任何影响:

    对于220uF:

    只有1000uF 的解决方案可以解决该问题:

    为什么47uF 电容不会产生预期效果?  我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    奇数。  尝试将其添加到 SYS 输出。  也可能是输入电流限制的函数。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同。 无影响...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    您是否禁用了充电功能?  如果是、则问题是您的输入功率不足以满足您的负载。  充电器故障和状态寄存器会告诉您发生了什么情况?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电已启用。 在测试环境中、可以通过禁用电荷来解决该问题。 但在实际应用中、我无法禁用充电

    输入功率 就足够了。 负载仅为600mA、输入功率仅为250mA (在12V 电压下、实验室电源电流高达3.5A)

    明天我将检查寄存器数据、但我看不到这一点。

    我期待一款具有 MPPT 功能的独立可靠充电设备、无论 是否使用电池、它都能为无人值守的设备提供全天候电源。

    I2C 通信计划仅用于微调

    此充电器有太多问题、 可能是因为这是新开发版本、仅是预量产版本

    无论如何都非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

     很遗憾听到此充电器不能为您使用。  我应该在前面作出一项澄清。  EVM 人为地使 TS 引脚报告 电池存在且处于安全的充电温度。  在实际应用中、如果您移除三端电池、第三端连接了电池热敏电阻(将连接到 TS 引脚)、充电器将报告故障和 自动禁用充电。  使用充电禁用时、SYS 不会崩溃。

    但您可以正确地看到、该充电器在没有 I2C 通信的情况下功能有限。

    BQ24650是另一款具有高输入电压和 MPP 跟踪功能的充电器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    根据您的建议使用 TS 引脚可能是我的选择

    实际上、没有太多的关键点

    总之、有:
    1.启用 MPTT (默认情况下或通过使用现有的输入引脚之一)
    2.默认情况下禁用"SYS SHORT 的断续模式"

    这些都是"软件"

    通过这些微小的变化、充电器可能是我们产品线的完美解决方案
    可能是可以利用此 IC 仍处于"预发布"阶段并对默认配置进行一些更改(或进行自定义构建)这一事实

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    遗憾的是、断续模式是防止 IC 损坏的安全功能、默认情况下无法禁用。  为了使 TI 能够定制器件、我们的开发周期至少需要9个月的时间、并且每年需要投入数十万件的销售。  如果您的生产周期和数量允许、我可以让您与相应的人员联系。    

    否则、BQ24650是您的最佳选择。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不介意安全功能。

    但我需要一个绝对真实的情况的解决方案:

    -连接到正常输入电源(12V 10W)的"器件"
    -它是与充电器连接的完全空(或损坏)电池(具有有效的 TS 电阻器)
    - SYS 和/或 BAT 上没有过冲(系统负载等效于5.8OHM -低于预期1A 电流)
    -默认情况下,充电已启用

    我同意在这种情况下、充电器可以激活某种电池保护、
    但我希望充电器仍能够连续为 SYS 提供~1A 电流、而无需锁存

    为什么我无法实现这种行为(即使在实验室条件下)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    启用 EN_MPPT 后、充电器会定期关闭转换器、以确定输入源的开路电压。  因此、在 MPPT 采样期间、充电器无法向 SYS 提供负载电流、除非连接了电池> SysMin 设置。  

    我已被 TI 现场人员通过电子邮件复制到此问题。  我们是否只能转到电子邮件?

    对此,

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、MPPT 被禁用

    将我的直接邮件发送至