主题中讨论的其他器件:BQ24650
测试环境:
BQ25798 评估模块(BQ25798EVM)
充电器在自主充电模式下工作(未连接主机)
无电池(或已连接全部空电池)
实验室电源提供12V 输入源(3.5A 最大电流)
1.5Mhz 1S 跳线已连接(VSYS = 3.5V)
作为系统负载连接的5.8OHM 电容器、600mA SYS 电流(计算和测量)
输出(SYS)电压每1.5秒下降一次:
每个1.5秒 、电压在~12ms 内下降至0V
这是正常行为吗?
我正在尝试使用连接到 SYS 的电容器来稳定输出电压
小电容器是不够的
较大的一个(4700μF)会阻止充电器启动(由于"系统短路保护"):
如何保持稳定的输出电压?