请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798 大家好、
我的客户计划使用我们的 BQ25798来实现 MPPT 的功能、但他们不是很怎么实现。
从数据表中可以看出、我们是否只需要触发 EN_MPPT 寄存器来启用此函数、算法将完成剩余的工作?
如果有任何硬件或 软件设置流程图、请告诉我。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Feng:
设置 EN_MPPT=1会导致充电器的转换器在每个 VOC_RATE 间隔的 VOC_DLY 时间周期内停止开关。 在此期间、系统必须由电池供电运行。 为了使充电器实际运行 VBUS = MPP、SYS 上的负载功率加上充电电流必须高于输入源可以提供的功率。
请注意以下事项:
如果 VBUS 电压低于 VBUS_Present、EN_MPPT 将自动复位为0。 如果 EN_ICO 或 FORCE_VINDPM_DET 设置为1、EN_MPPT 将不起作用。
此致、
Jeff