This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798的 MPPT 函数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977353/bq25798-mppt-function-for-bq25798

器件型号:BQ25798

大家好、

我的客户计划使用我们的 BQ25798来实现 MPPT 的功能、但他们不是很怎么实现。

从数据表中可以看出、我们是否只需要触发 EN_MPPT 寄存器来启用此函数、算法将完成剩余的工作?

如果有任何硬件或 软件设置流程图、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    设置 EN_MPPT=1会导致充电器的转换器在每个 VOC_RATE 间隔的 VOC_DLY 时间周期内停止开关。  在此期间、系统必须由电池供电运行。  为了使充电器实际运行 VBUS = MPP、SYS 上的负载功率加上充电电流必须高于输入源可以提供的功率。

    请注意以下事项:

    如果 VBUS 电压低于 VBUS_Present、EN_MPPT 将自动复位为0。  如果 EN_ICO 或 FORCE_VINDPM_DET 设置为1、EN_MPPT 将不起作用。

    此致、

    Jeff