This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:802.bt 15W

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976456/tps2384-802-bt-15w

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件:TPS23882

你(们)好  

我的客户需要802.bt 15W 8端口
输入电压为12V 至54V 时、是否有适合产品推荐的任何器件?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您能否确认12V 规格是50V 输出的直流/直流输入 、而不是 CAT5e 电缆上的 PSE 传递电压?

    为了符合该标准、PSE 电压范围为50-57V。 如果您希望符合标准、我建议您使用 TPS23882。 您可以订购 TPS23882EVM 并使用 GUI 将每个端口设置为15W。

    如果您正在寻找12V 至50V 电源、我建议您通过以下链接查看我们的 TI 设计库。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    是、12V 直流/直流转换器至54V (升压隔离)  

    是否有12V 升压54V 隔离和 TPS23882的完整原理图?  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TPS23882EVM 确实是最适合复制的电路。 您可以为每个端口复制相同的电路设计。

    对于直流/直流转换器、我可以在 TI 参考设计库中找到的解决方案如下所示。