This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:应用问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977086/tps2373-question-for-application

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: LM51551

大家好、

我客户的系统模块如下所示。 他们希望系统使用60W PoE 适配器。 此外、还可为其他 PoE 器件提供25W 60W 功率。

现在、我们在此应用中使用 TPS2373 + LM51551。 但我不确定如何实现"直通电路"的功能。 客户正在考虑 AG6120解决方案。 我们是否有类似的解决方案? 我们需要您 的专业建议。  谢谢你。  

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我建议在单端口30W PSE 应用中使用以下 TI 参考设计。 它们可以使用 PD 的 VDD-RTN 电压为该 TI 设计供电。 谢谢!