请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373 主题中讨论的其他器件: LM51551
大家好、
我客户的系统模块如下所示。 他们希望系统使用60W PoE 适配器。 此外、还可为其他 PoE 器件提供25W 60W 功率。
现在、我们在此应用中使用 TPS2373 + LM51551。 但我不确定如何实现"直通电路"的功能。 客户正在考虑 AG6120解决方案。 我们是否有类似的解决方案? 我们需要您 的专业建议。 谢谢你。
此致、
哈迪