This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:当两个结电芯电压差不相同(或两个结电芯电压差非常高、而不是根据 CUV/COV 设置寄存器)时 DSG/CHG MOSFET 如何脱离

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976514/bq76942evm-how-the-dsg-chg-mosfet-will-get-off-when-two-conjunctive-cell-voltage-difference-is-not-same-or-two-conjunctive-cell-voltage-difference-are-very-high-not-as-per-cuv-cov-setting-register

器件型号:BQ76942EVM

尊敬的 TI 论坛团队:

目前 、我  在 BQ76942EVM TI 评估板上工作。 我面临以下问题。

问题:-  

我的问题是、我在电池1-Cell10之间(在 BAT-至 BAT+之间)使用电池仿真器(或使用跳线设置)。  

当我们移除任何一根跳线以使两个结型电池(电池8或电池9)之间的电压不相等时,电压将显示在电池8电压上,并在随此线程连接的屏幕快照上提供和标记电池9电压,以了解更多详细信息。 请参阅 Register.jpg"文件。

如果电池8和电池9之间的差异不符合我们的设置、那么为什么 DSG 和 CGH MOSFET 通过 GUI (Battery Management Studio)的 DSGTEST/CHGTEST 命令打开/关闭、而这两个销售之间的电压不符合实际设置?

但是、在这种情况下、DSG/CHG MOSFET 在实际情况下不应进入导通状态。 它应该处于关闭状态。

那么、当遇到这种情况时、我需要做什么设置/寄存器设置来自动关闭 DSG/CHG MOSFET?

注意:-当一节电池的电压远低于所有其他电池时、实际电池连接也会发生同样的情况。

我们的寄存器设置:-我设置下面的寄存器设置来管理这种情况

1.数据存储器-->设置-->保护-->启用保护功能 A

2. 数据存储器->Settings->Protection ->CHG FET Protections A

3.  数据存储器->Settings->Protection ->DSG FET Protections A

4. 数据存储器-->保护:CUV [阈值、延迟、恢复迟滞]

                           COV [阈值、延迟、恢复迟滞]

请参阅此主题随附的上述所有详细信息屏幕截图。

寄存器值:-

数据内存-->保护:COV/CUV 设置

CHG FET 保护 A 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    在制造状态寄存器中、未设置 FET_EN、因此该器件无法控制 FET。   根据寄存器中所示的 CHGTEST 和 DSGTEST 命令、FET 处于开启状态、并产生 FET 状态寄存器值。

    人们会期望在电池9和8上设置高电压和低电压、从而导致 OV 和 UV 故障。  但是 Settings:Configuration:Vcell 模式的值为0x001F、所以只有底部的5个电池被设置为用于保护决策的已用电池。  电池8和9不用于确定故障。  请参阅技术参考手册第4.1.2节

    将10节电池的 Vcell 模式设置为0x03FF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队 TI、

    非常感谢!!!

    解决了问题...