尊敬的 TI 论坛团队:
目前 、我 在 BQ76942EVM TI 评估板上工作。 我面临以下问题。
问题:-
我的问题是、我在电池1-Cell10之间(在 BAT-至 BAT+之间)使用电池仿真器(或使用跳线设置)。
当我们移除任何一根跳线以使两个结型电池(电池8或电池9)之间的电压不相等时,电压将显示在电池8电压上,并在随此线程连接的屏幕快照上提供和标记电池9电压,以了解更多详细信息。 请参阅 Register.jpg"文件。
如果电池8和电池9之间的差异不符合我们的设置、那么为什么 DSG 和 CGH MOSFET 通过 GUI (Battery Management Studio)的 DSGTEST/CHGTEST 命令打开/关闭、而这两个销售之间的电压不符合实际设置?
但是、在这种情况下、DSG/CHG MOSFET 在实际情况下不应进入导通状态。 它应该处于关闭状态。
那么、当遇到这种情况时、我需要做什么设置/寄存器设置来自动关闭 DSG/CHG MOSFET?
注意:-当一节电池的电压远低于所有其他电池时、实际电池连接也会发生同样的情况。
我们的寄存器设置:-我设置下面的寄存器设置来管理这种情况
1.数据存储器-->设置-->保护-->启用保护功能 A
2. 数据存储器->Settings->Protection ->CHG FET Protections A
3. 数据存储器->Settings->Protection ->DSG FET Protections A
4. 数据存储器-->保护:CUV [阈值、延迟、恢复迟滞]
COV [阈值、延迟、恢复迟滞]
请参阅此主题随附的上述所有详细信息屏幕截图。
数据内存-->保护:COV/CUV 设置
CHG FET 保护 A 设置