This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:了解估算值与实际测量值之间的 Vout 差异

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976544/lm76003-inquiry-about-vout-difference-between-estimated-and-real-measured

器件型号:LM76003

专家您好!

我们的客户遇到输出电压超出规格的问题。

如果您看到下表、则其测量值超出最大规格。

我们的调试如下所示。 但结果相同。

-。 更改了 L1、C34。

  L1:6.8 μ H。 C34:47pF

  L1:6.8 μ H。 C34:4.7pF

  L1:6.8 μ H。 C34:开放

  L1:8.2uH。 C34:开放

  L1:8.2uH。 C34:4.7pF

如果您知道根本原因或调试点、请告诉我解决方案。

这里是测量值和原理图。

*测量值

*原理图

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    当它是您的规格的一部分时、条件是轻负载条件还是空载条件与满载条件相比较?

    FB 精度指示内部基准误差。 当器件在 PFM 模式下工作时、FB 将高于基准电压的1%-2%、以便器件能够在 PFM 模式下工作。 请参阅数据表中的图41和图43。

    通过将模式拉至高电平可改进稳压、使其在 FPWM 模式下工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的友好支持。

    我明白了。

    此致