请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 专家您好!
我们的客户遇到输出电压超出规格的问题。
如果您看到下表、则其测量值超出最大规格。
我们的调试如下所示。 但结果相同。
-。 更改了 L1、C34。
L1:6.8 μ H。 C34:47pF
L1:6.8 μ H。 C34:4.7pF
L1:6.8 μ H。 C34:开放
L1:8.2uH。 C34:开放
L1:8.2uH。 C34:4.7pF
如果您知道根本原因或调试点、请告诉我解决方案。
这里是测量值和原理图。
*测量值
*原理图
此致、
Michael