This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:选择自举电容器

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976763/ucc27282-q1-selecting-bootstrap-capacitor

器件型号:UCC27282-Q1

大家好、

按照 UCC27282-Q1数据表(第8.2.2.1节)中的指示、我将计算自举电容器的值。

我的输入数据为:

- VDD = 10V

- Qg (MOSFET 栅极电荷)= 178nC

-开关频率= 20kHz

因此我选择 了470nF 25V X8R SMD 多层陶瓷电容器 (Murata GCJ188R91E474KA01)。

在上一节7.3.6 (负电压瞬态)中,我读出从 HB 到 HS 的电容器必须具有低 ESR,因此:

-我选择的电容器是否不适合应用?

自举电容器是否必须是电极?

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    感谢您关注 UCC27282-Q1。 我想我们建议 VDD 和 HB-HS 电容器使用 X7R 或 COG 等高级电介质陶瓷电容器的大多数数据表都是如此。 我看到 X8R 与 X7R 类似、但具有较高的额定温度、因此这是自举电容器的理想选择。

    陶瓷电容器具有极低的 ESR、因此首选您选择的电容器。 电解电容器的 ESR 通常高于陶瓷电容器。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、