This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:原理图审阅

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976224/tps745-q1-schematic-review

器件型号:TPS745-Q1

尊敬的团队:

您能帮助查看以下问题吗?

对于分压电阻器、要求为 R1 + R2≤VOUT/(IFB×100)。 IFB-max=0.1uA、Vout=0.8V、因此 R1 + R2≤800k Ω。

R1&R2越大、功耗越小、因此最好使用 R1=150K&R2=330K 而不 是 R1=150&R2=330、对吧?

但是、如果客户不关心功耗、他们可以使用 R1=150&R2=330、对吧?

2.此外,如果它们使用 R1=150&R2=330,100mW 太小,对吧?

3.是否有其他建议?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sherry、

    引脚

    TPS745-Q1引脚分配

    电流连接

    注释

    1

    输出

    COUT = 10uF

    R1 = 300Ω Ω|| 300Ω 100mW

    R2 = 330 Ω 100mW

    无需更改

    2.

    FB

    R1 = 300Ω Ω|| 300Ω 100mW

    R2 = 330Ω 100mW

    无需更改

    3.

    GND

    GND

    无需更改

    4.

    英文

    ­0.8V μ A

    确保可靠启动所需的最低1.0V 电压

    5.

    PG

    ­Floating μ A

    无需更改

    6.

    在中

    Cin = 10uF

    VIN = 3.3V

    无需更改

    对于分压电阻器、要求为 R1 + R2≤VOUT/(IFB×100)。 IFB-max=0.1uA、Vout=0.8V、因此 R1 + R2≤800k Ω。

    VOUT/(R1+R2)>(IFBx100)

    Vout/(IFB*100)= 80kΩ μ A

    R1&R2越大、功耗越小、因此最好使用 R1=150K&R2=330K 而不是 R1=150&R2=330、对吧?

    如果您确实需要较大的电阻值 R1 = 15k、R2 = 33k。 或者1.5k、3.3k 是可以的。 通常、为了提高系统效率(功耗更小)、我们使用更大的电阻器、因为较小的电阻器往往会拉取更多的电流。

    但是、如果客户不关心功耗、他们可以使用 R1=150&R2=330、对吧?

    如果功率耗散不是问题、则150和330正常。  

    2.此外,如果它们使用 R1=150&R2=330,100mW 太小,对吧?

     反馈电阻器上的功率耗散通常不会超过该值。

    3.是否有其他建议?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回复!

    2.此外,如果它们使用 R1=150&R2=330,100mW 太小,对吧?

     反馈电阻器上的功率耗散通常不会超过该值。

    Vout=0.8V、 R1=150&R2=330、然后 Power_R2=0.8*330/(150+330)=0.55W、超过100mW。 我的计算是否有问题?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheery、您好。

    R2上的压降为0.55V、R1上的压降为0.25V。

    因此、当 P = V^2/R 时

    PR2 =[(0.55V)^2]/(330)

    PR2 ~ 0.001W

    PR1 =[(0.25)^2]/(150)

    PR1 ~ 0.0004W

    最棒的

    Juliette