尊敬的团队:
您能帮助查看以下问题吗?
对于分压电阻器、要求为 R1 + R2≤VOUT/(IFB×100)。 IFB-max=0.1uA、Vout=0.8V、因此 R1 + R2≤800k Ω。
R1&R2越大、功耗越小、因此最好使用 R1=150K&R2=330K 而不 是 R1=150&R2=330、对吧?
但是、如果客户不关心功耗、他们可以使用 R1=150&R2=330、对吧?
2.此外,如果它们使用 R1=150&R2=330,100mW 太小,对吧?
3.是否有其他建议?
谢谢、此致、
雪利