请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77905 尊敬的 TI 团队:
我想知道、当使用负载移除恢复模式时、连接充电器是否会重置 UV 锁定。
我想实现的是、当电池放电到 UV 电平以下时、它与负载断开连接、但当负载仍然连接时、应通过连接充电器(反向电流)对其进行复位。 这在某种程度上是可以轻松实现的吗?
使用具有迟滞功能的 UV 存在一个令人厌烦的怪圈、即在电池放电时、负载会随着电池上的电压在负载断开时恢复而连接和断开几次。 我不想在移除负载时进行复位、而是希望连接充电器。
感谢您对此提供的任何提示和帮助。
此致、
1月