This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:使用负载移除恢复模式时、连接充电器是否会复位 UV?

Guru**** 2533280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976396/bq77905-does-connecting-a-charger-reset-the-uv-when-load-removal-recovery-mode-is-used

器件型号:BQ77905

尊敬的 TI 团队:

我想知道、当使用负载移除恢复模式时、连接充电器是否会重置 UV 锁定。

我想实现的是、当电池放电到 UV 电平以下时、它与负载断开连接、但当负载仍然连接时、应通过连接充电器(反向电流)对其进行复位。 这在某种程度上是可以轻松实现的吗?

使用具有迟滞功能的 UV 存在一个令人厌烦的怪圈、即在电池放电时、负载会随着电池上的电压在负载断开时恢复而连接和断开几次。 我不想在移除负载时进行复位、而是希望连接充电器。

感谢您对此提供的任何提示和帮助。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、具有负载移除功能的 UV 恢复旨在避免您所描述的仅因迟滞而发生的 FET 切换。  当负载保持存在时、LD 保持在其阈值以上、不会恢复。  当施加充电器以强制电压恢复正常时、它将驱动 LD 低于阈值、电池组恢复。