This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:无法输出大电流

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD19534Q5A, CSD18563Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976405/lm5117-unable-to-output-much-current

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5ACSD18563Q5A

您好!

使用 LM5117和用于10A 输出的 TI Webench 设计的35-50V 输入、12、18、24V 可选输出降压转换器存在问题。

问题是、当我施加一个小负载时、例如18V 时为40欧姆、输出电压会进入锯齿状。 我想正在发生的情况是、LM5117将进入某种电流限制、因为我在 SS 引脚上看到相同频率的斜坡。 我已经尝试将 RES 引脚连接到 VCC、性能会变好、但输出电压仍处于锯齿波形中。

下面是我的原理图和 PCB 设计。 我在输出端有一个使用 LM5050的理想二极管电路、但我不认为这是导致问题的原因。

我已将 CSG、CS 引脚上的1uF 电容器替换为560pF、并在 SS 引脚上使用10nF 电容器、而不是47nF 电容器。 FET 为 IPB042N10N3GATMA1。 目前、外部稳压器 U2和分压器 R10、R11未组装(因为我担心 LM5117过热、但实际上这不是问题)。

下面是输出电压、SS 处的电压、VCC 和 Q2漏极处的波形的示波器图、以及该波形的开关部分的特写图。

输出


SS


VCC


Q2的漏极(SW)


 

如果有任何帮助,将不胜感激。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keshav、

    它看起来原理图和最后一幅图像没有正确连接。 请再次附上、我将查看。

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    很抱歉、我直接在中复制粘贴的屏幕截图、我猜它不喜欢。

    这里是原理图、最后一幅图像是 PCB 布局。

    谢谢!

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 的容性过大。 检查 VCC 稳压器是否达到电流限制和电压下降。

    试用 CSD19534Q5A 100V NexFET。 此外、我还建议您完成 LM5117快速入门计算器以检查您的组件值。 CS 上的滤波应该非常少(当然不是1uF)。

    此致、

    Tim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答。

    这个问题是否也是 LM5117在空闲时使用大量电流(~10-40mA)的原因?

    此外、我是否可以作为临时修复提供更强大的外部 VCC、或者这可能会损坏 LM5117、具体取决于激活 FET 所需的电流大小。

    谢谢、

    Keshav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 LM5117的 VCC 引脚的示波器图。 内部稳压器似乎已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    如前所述、我建议更改为 SON 56 FET、例如 TI 的60V NexFET、例如 CSD18563Q5A。 D2PAK FET 的效率很低、布局太大(寄生电感太大)。 有关布局的详细信息、请参阅应用手册 snva803。

    此致、

    Tim