主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A、 CSD18563Q5A
您好!
使用 LM5117和用于10A 输出的 TI Webench 设计的35-50V 输入、12、18、24V 可选输出降压转换器存在问题。
问题是、当我施加一个小负载时、例如18V 时为40欧姆、输出电压会进入锯齿状。 我想正在发生的情况是、LM5117将进入某种电流限制、因为我在 SS 引脚上看到相同频率的斜坡。 我已经尝试将 RES 引脚连接到 VCC、性能会变好、但输出电压仍处于锯齿波形中。
下面是我的原理图和 PCB 设计。 我在输出端有一个使用 LM5050的理想二极管电路、但我不认为这是导致问题的原因。
我已将 CSG、CS 引脚上的1uF 电容器替换为560pF、并在 SS 引脚上使用10nF 电容器、而不是47nF 电容器。 FET 为 IPB042N10N3GATMA1。 目前、外部稳压器 U2和分压器 R10、R11未组装(因为我担心 LM5117过热、但实际上这不是问题)。
下面是输出电压、SS 处的电压、VCC 和 Q2漏极处的波形的示波器图、以及该波形的开关部分的特写图。
输出
SS
VCC
Q2的漏极(SW)
如果有任何帮助,将不胜感激。
提前感谢!