This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3839:负载工作异常的 TPS3839

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976567/tps3839-tps3839-with-load-working-abnormally

器件型号:TPS3839
主题中讨论的其他器件: TLV803E

大家好、

我的客户发现 TPS3839连接负载异常。 负载是一个 DSP、RST 直接连接 DSP。 器件原理图如下所示。

VDD=1.25V

RST=1.25 (无负载)

RST=1.02 (带负载)。

问题是芯片 在加载时工作异常。  为什么会导致此问题?

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    对 RST 引脚施加了多大的负载?  客户能否断开负载并测量 RST 引脚?

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    负载只有一个、它是一个 DSP。 我的客户可以断开负载并测量 RST 引脚。 RST=1.25 (断开负载)和 RST=1.02 (连接负载)。

    BR

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    根据您所说的内容、负载显然太高、无法提供推挽输出。   客户是否愿意使用开漏输出而不是推挽输出?  TLV803E 是客户的另一个选择、具有相同的封装和引脚排列、但在/RESET 引脚上具有开漏输出。  /MR 引脚可以浮动或直接连接到 VDD。

    本