This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV 效率问题高输入电压、驱动一个 LED、ILED 驱动电流设置为3.5A?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976422/lm3409hv-lm3409hv-efficiency-issue-with-high-vin-drive-one-led-and-iled-driving-current-set-high-to-3-5a

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件: LM3409

大家好,我们有一个问题要问, 我们正在设计高电流 LED 驱动 PCB,客户指定使用 LM3409HV,VIN = 48V,一个仅具有 PWM 调光控制的 LED,VF LED = 3.5V,ILED=3A,以提高效率为考虑。 我们是否需要使用降压 PWM 控制器将48V 输入电压切换至6V、以向 LM3409HV (最小 LM3409HV 输入电压为 = 6V) 或者我们可以直接将48V 输入到 LM3409HV (由于48V 下降到 VF LED 3.5V、ILED 3.5A、LM3409HV 是否存在效率和功率耗散问题)?  

此致、

埃科齐·萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    LM3409HV 为非同步。  它将在低至3.5V 输出的48V 输入电压下工作、但是续流二极管将接近100%占空比、因此会影响效率。  同步 LED 电流调节器可以更高效。  有很多设计与您的应用类似、因此可以正常工作。  根据设计、开关频率和使用的组件、我想效率会在70年代的百分比范围内。

    请注意、在使用 LM3409之前降低电压可能不会对效率产生很大影响、具体取决于所使用的降压转换器。

    设计中需要注意的一点是、确保最短导通时间足够长。  在此降压比下、占空比将非常低、因此无法在高开关频率下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Irwin 的回复和建议

    此致、