Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, LM3409
主题中讨论的其他器件: LM3409
大家好,我们有一个问题要问, 我们正在设计高电流 LED 驱动 PCB,客户指定使用 LM3409HV,VIN = 48V,一个仅具有 PWM 调光控制的 LED,VF LED = 3.5V,ILED=3A,以提高效率为考虑。 我们是否需要使用降压 PWM 控制器将48V 输入电压切换至6V、以向 LM3409HV (最小 LM3409HV 输入电压为 = 6V) 或者我们可以直接将48V 输入到 LM3409HV (由于48V 下降到 VF LED 3.5V、ILED 3.5A、LM3409HV 是否存在效率和功率耗散问题)?
此致、
埃科齐·萨姆