This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:请推荐 FET

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976288/bq2970-please-recommend-the-fet

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:CSD16301Q2

您好、TI 专家、

我的客户想要设计自己的电池单元 PCM、他们选择了 BQ29700。

他们希望在数据表第1页的简化版原理图中了解2个 N 沟道 FET 的规格。

您能否推荐 TI 最便宜的器件? 他们终于选择了 BQ29700。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我实际上无法为它们指定 FET。  在为产品、尺寸、电流、热设计等选择 FET 时、有许多因素  如果他们不知道自己的需求、可以考虑 EVM 上使用的 FET:请参阅  https://www.ti.com/lit/pdf/sluuaz3 Q1和 Q2 、CSD16301Q2。  该 FET 的 RDSON 额定电压低至3V、BQ297000的 UV 为2.8V、因此在某些情况下 FET 电压会增加到超出规格值。  其他 FET 可从 http://www.ti.com/mosfet 上的选择表中找到 。  选择表中没有有关 RDSON 的大量信息、您可以选择一个候选项并向 FET 专家寻求更多指导。