This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3803-Q1:复位输出和电压监控器阈值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976357/tps3803-q1-reset-output-and-voltage-monitor-threshold

器件型号:TPS3803-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3899

大家好、团队、

我的客户对 TPS38x-Q1有疑问: 复位输出的行为及其与监控电压的关系。

请参阅随附文件中的图表。 问题3如下:

  • 监控电压是否需要在设定延迟时间的10%或5%时间内低于阈值才能操作复位释放功能?
  • 是否没有规定 超过监控电压阈值的特定时间段? 如果超过延迟设置时间、是否只是取消?如果未超过、则不会取消?
  • 如果重复出现高于和低于监控电压阈值的电压、以下情况下的理解是否正确?(幻灯片第2页)

我不熟悉这个字段、问题文本可能很奇怪、但如果您对此有任何意见、请联系我。

此致、

Ryotaro ***.ti.com/.../TPS38x_2D00_Q1_5F00_ResetOutput_2600_VoltageMonitorThreshold.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    请参阅下图。  我相信下图将解释您可能遇到的欠压时序问题、它也适用于过压情况。  该图来自 TPS3899、但波形适用于您的问题。   

    • 监控电压是否需要在设定延迟时间的10%或5%时间内低于阈值才能操作复位释放功能?

      这是不正确的。  为了使 RESET 信号有效、受监控的电压需要低于设定阈值的时间长于 CT 电容器设定的设定时间周期。

    • 是否没有规定 超过监控电压阈值的特定时间段? 如果超过延迟设置时间、是否只是取消?如果未超过、则不会取消?

      再说一次、这是不正确的。  如果受监控的电压不超过 CTS 设定的时间周期、则 RESET 信号将不会生效。  受监控的电压必须超过编程的时间周期、才能将 RESET 置为有效。   

    • 如果重复出现高于和低于监控电压阈值的电压、以下情况下的理解是否正确?(幻灯片第2页)

    正如我在前面提到的欠压情况一样、在过压条件下、同样的条件适用于受监控电压需要高于设定阈值的时间超过 CT 电容器设定的时间周期、以便将复位信号置为有效的情况。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。