请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3803-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS3899
大家好、团队、
我的客户对 TPS38x-Q1有疑问: 复位输出的行为及其与监控电压的关系。
请参阅随附文件中的图表。 问题3如下:
- 监控电压是否需要在设定延迟时间的10%或5%时间内低于阈值才能操作复位释放功能?
- 是否没有规定 超过监控电压阈值的特定时间段? 如果超过延迟设置时间、是否只是取消?如果未超过、则不会取消?
- 如果重复出现高于和低于监控电压阈值的电压、以下情况下的理解是否正确?(幻灯片第2页)
我不熟悉这个字段、问题文本可能很奇怪、但如果您对此有任何意见、请联系我。
此致、
Ryotaro ***.ti.com/.../TPS38x_2D00_Q1_5F00_ResetOutput_2600_VoltageMonitorThreshold.pptx