请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942EVM 主题中讨论的其他器件: BQ76952、 BQ76942
各位同事、大家好!
我的客户正在测试电路板 BQ76942EVM、无法启用独立平衡模式。 它们遵循参考手册以及 BQ76952、BQ76942的电池平衡。
但 CB 位保持在 log=0中
它们在 Balancing Configuration 中设置相应的位。 所有报警状态设置为 LOC=0。
他们用 电池(6S1P)和模仿电池进行了尝试。
您能给出一些建议吗?
如果您需要其他信息(寄存器说明、日志文件、设置)、请告诉我。
谢谢、
Daria