This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:独立平衡模式

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976148/bq76942evm-stand-alone-balancing-mode

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76952BQ76942

各位同事、大家好!

我的客户正在测试电路板  BQ76942EVM、无法启用独立平衡模式。  它们遵循参考手册以及 BQ76952、BQ76942的电池平衡。  

但 CB 位保持在 log=0中

它们在 Balancing Configuration 中设置相应的位。 所有报警状态设置为 LOC=0。

他们用 电池(6S1P)和模仿电池进行了尝试。

您能给出一些建议吗?

如果您需要其他信息(寄存器说明、日志文件、设置)、请告诉我。

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darla、

    是的、如果您可以发送配置文件(gg 文件)和一个日志、记录有用的不良行为。 此外还介绍了您为电池连接的设备以及在何处连接。  

    您提到"模仿电池"。  请注意、使用 EVM 的电阻分压器时、电池电压将在平衡期间崩溃、并将结束  了解电池仿真器的特性非常重要。