请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 我遵循了应用信息。 对于 I2C 为何无法正常工作、是否存在任何问题? 我正在使用电池电源。 它设置为11.2V。 我有3个200欧姆的串联电阻器来模拟电池、这些电阻器是接线的。 我检查了电压、每个电压大约为3.8V/"电池"、因此看起来不错。 芯片获得的电压为~11.2V 标记。 我有连接到3.3V 总线的上拉电阻器。 目前、我只是使用总线盗版向其发送 I2C 命令、以查看它是否正常工作、而不是什么。 我对这些行进行了限定、可以看到数据正在传输到芯片。
我唯一缺少的东西是我的警报引脚当前处于悬空状态。 这是否会导致保护器无法通信的问题?