This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:无通信

Guru**** 2536160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976290/bq76920-no-communication

器件型号:BQ76920

我遵循了应用信息。  对于 I2C 为何无法正常工作、是否存在任何问题? 我正在使用电池电源。  它设置为11.2V。  我有3个200欧姆的串联电阻器来模拟电池、这些电阻器是接线的。  我检查了电压、每个电压大约为3.8V/"电池"、因此看起来不错。  芯片获得的电压为~11.2V 标记。  我有连接到3.3V 总线的上拉电阻器。  目前、我只是使用总线盗版向其发送 I2C 命令、以查看它是否正常工作、而不是什么。  我对这些行进行了限定、可以看到数据正在传输到芯片。   

我唯一缺少的东西是我的警报引脚当前处于悬空状态。  这是否会导致保护器无法通信的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了这个问题。  我没有意识到引导需要让它开始说话、也没有实现它。