您好!
RSNS 值的计算公式是否正确。 我在数据表中找不到。
如果错误、则如何计算 RSNS 值。 我想计算10A 放电率的 RSNS。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、WM5295、
感谢您的回复。
我根据这个公式计算得出:-
RSNS= OCD1阈值/ Iout = 50mV/12.5V = 4m Ω (注意= bq7790509 OCD1为 50mV)
测试:-
3s = 12V (每个4V)、连接10A 负载
我使用了4m Ω 电阻器。 但一旦连接的负载电流消耗6A、但负载电压会降至10V。 我不明白功率损耗的原因是什么? 如何解决此问题?
此致、
Prathamesh
您好、Prathamesh、
是的、对于 OCD1、4m Ω 的标称电流应为12.5A、阈值为50mV。
具有负载的电池的电压将取决于电池特性。 请参阅数据表、通常有一系列不同负载下的电池曲线、由于电池具有电阻、因此在较高电流下电压较低。 具有 BMS 系统和互连的 PCB 也具有电阻。 10A 时的4m Ω 电阻将产生40mV 的损耗。 FET 也会有一些电阻、它们可能与 FET 和配置类似。 互连通常是焊接或焊接的、应具有低电阻和压降、但务必要进行测量。 查找并校正压降、或添加电芯电流容量或更改电芯电流容量、以避免负载电压下降。