This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790509:RSNS

Guru**** 2573615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975480/bq77905-bq7790509-rsns

器件型号:BQ77905

您好!


RSNS 值的计算公式是否正确。 我在数据表中找不到。

 如果错误、则如何计算 RSNS 值。 我想计算10A 放电率的 RSNS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、
    感谢您关注 BQ77905。
    您的附件丢失:是否可以添加它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

           我使用 bq7790509pwr 来保护3节锂离子电池。 在此过程中、我们可以使用 RSNS 电阻器来调节放电电流。 我只想知道如何计算 RSNS 电阻器的值。




    此致、

    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    看看 BQ7790509的保护阈值。  根据欧姆定律计算电流 V = I x R、其中考虑了系统的容差和最重要的阈值、即它们是"必须通过"或"必须跳闸"阈值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的回复。

    我根据这个公式计算得出:-

    RSNS= OCD1阈值/ Iout = 50mV/12.5V = 4m Ω                     (注意= bq7790509 OCD1为 50mV)

    测试:-

    3s = 12V (每个4V)、连接10A 负载

    我使用了4m Ω 电阻器。 但一旦连接的负载电流消耗6A、但负载电压会降至10V。 我不明白功率损耗的原因是什么? 如何解决此问题?

    此致、

    Prathamesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    是的、对于 OCD1、4m Ω 的标称电流应为12.5A、阈值为50mV。

    具有负载的电池的电压将取决于电池特性。  请参阅数据表、通常有一系列不同负载下的电池曲线、由于电池具有电阻、因此在较高电流下电压较低。  具有 BMS 系统和互连的 PCB 也具有电阻。  10A 时的4m Ω 电阻将产生40mV 的损耗。  FET 也会有一些电阻、它们可能与 FET 和配置类似。  互连通常是焊接或焊接的、应具有低电阻和压降、但务必要进行测量。  查找并校正压降、或添加电芯电流容量或更改电芯电流容量、以避免负载电压下降。