请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25611D 我们需要设计一个充电座、以便同时为两个游戏手柄充电
具体要求如下:
输入电压:可以是 VBUS 或交流适配器
2.输出接口为 type-c
每个手柄的最大充电电流为1.4A
4.充电状态指示(充电、充电完成、充电故障)
充电电流可尽可能独立调节(涓流充电/预充电/恒流充电/恒压充电、并且电压和电流限值可单独设置)
5.充电保护功能(过充/过热/ OCP 等)
是否有适合推荐的 IC? 是否需要提供参考线? 谢谢你