This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:PMIC

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975843/bq25611d-pmic

器件型号:BQ25611D

我们需要设计一个充电座、以便同时为两个游戏手柄充电

具体要求如下:

输入电压:可以是 VBUS 或交流适配器

2.输出接口为 type-c

每个手柄的最大充电电流为1.4A

4.充电状态指示(充电、充电完成、充电故障)

充电电流可尽可能独立调节(涓流充电/预充电/恒流充电/恒压充电、并且电压和电流限值可单独设置)

5.充电保护功能(过充/过热/ OCP 等)

是否有适合推荐的 IC? 是否需要提供参考线? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的帖子似乎重复了、并在此处得到了解答:  

    关闭此主题。