This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:UVLO 工艺与温度变化间的关系

Guru**** 2543400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975525/tps2121-uvlo-process-vs-temperature-variation

器件型号:TPS2121

您好!

我有多个 TPS2121器件级联、我需要知道 UVLO 的过程变化是多少。

在数据表中、UVLO 在-40至125 oC 的温度范围内被指定为2.5至2.8 C (上升)、2.4至2.7V (下降)。

但是、我的所有器件都将处于相同的温度、因此在相同的温度下、我可以预期器件之间的 UVLO 变化是多少、例如25 oC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sdrjan、

    我们尚未发布仅针对一个温度的 UVLO 规格数据。 我建议使用与数据表中当前相同的 UVLO 规格。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dimitri、

    这是否意味着 Vref 中的过程变化也未知? 数据表仅指定温度范围内的 Vref。

    -斯尔詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srdjan、  

    数据表中的范围包括工艺变化和温度变化。 这是+/-6sigma 条件、甚至比更极端。  

    在整个工艺和温度范围内、保证100%的 IC 都在该范围内。  

    最好

    Dimitri