请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好!
我有多个 TPS2121器件级联、我需要知道 UVLO 的过程变化是多少。
在数据表中、UVLO 在-40至125 oC 的温度范围内被指定为2.5至2.8 C (上升)、2.4至2.7V (下降)。
但是、我的所有器件都将处于相同的温度、因此在相同的温度下、我可以预期器件之间的 UVLO 变化是多少、例如25 oC?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.