This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找120Hz 和10kHz 频率下具有80dB PSRR 的2A LDO

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS74901, TPS7A52, LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975486/looking-for-2a-ldo-with-80db-psrr-at-120hz-and-10khz

主题中讨论的其他器件:TPS7A92TPS74901TPS7A52LP5912

您好、E2E、

我们正在寻找 在120Hz 和10kHz @ 5Vin 至3.3Vout 下具有80dB PSRR 的2A LDO。

请提供建议。

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有完全符合此要求的器件。 下面是一些可以非常接近的选项。 另一篇文章、介绍如何优化 LDO 的 PSRR、从而帮助您满足要求。

    TPS7A52、TPS7A92、TPS74901

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson、

    在5V 输入电压、3.3V 输出电压/500mA 条件下、哪个器件是最佳 PSRR 性能?

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    LP5912 -具体而言、LP5912-3.3DRVR 在500mA 时将具有最佳 PSRR 性能。

    如果您要针对特定范围进行优化、请参阅之前链接的 PSRR 技术文章。

    此致、

    Wilson