This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS727:具有相同尺寸但无最小负载电流要求的替代器件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975526/tps727-alternate-part-with-same-foot-print-but-no-minimum-load-current-requirements

器件型号:TPS727

大家好、

我们是否有一个最小负载电流几乎为0的 TI 器件来为客户提供?
其 最小负载应在1uA 至5uA 的范围内。

我们的数据表显示了0mA 负载电流、但在测试 TPS727时、其最小值 约为120uA、以便进行正确调节。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否提供有关"适当调节"这一含义的其他数据?  您是否在 EVM 上测试过该测试、或者是否使用了客户硬件?

    谢谢、

    斯蒂芬