This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:即使在空载条件下、MOSFET 和电感器也会变得很热

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975459/lm5145-the-mosfets-and-the-inductor-are-getting-hot-even-at-no-load-condition

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A

您好!

LM5145RGYR

我使用 Webech 电源设计器设计了一个电路。  

Vin = 48V;Vout = 24V;Iout = 5A;Fsw = 534-76kHz。

在3.6A 负载条件下、组件温度是可接受的水平、但在无负载时组件会变得很热。

谢谢

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    请分享原理图(包含 FET 的器件型号)

    它们在3.6A 时的温度是多少?它们在空载时的温度是多少?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已发送原理图、器件是

    M1 CSD19534Q5AT

    M2 BSC117N08NS5ATMA1

    L1 XAL8080-103MEB

    负载温度

    M1 = 96C

    M2 = 79C

    L1 = 85C

    在空载条件下、您的手指不能长时间保持、非常热。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    请 填写并发送 LM5145 快速入门计算器文件、以便我们了解组件功率损耗。 考虑到高 Fsw、开关损耗会在此处升高-考虑降低到250-300kHz。  对于48V 输入、可以使用更高效的60V FET、例如 CSD18563Q5A。 此外、请查看 LM5145数据表中的24V 电路应用示例。

    此致、

    Tim