This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:设计指南

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975487/lmr33630-design-guide

器件型号:LMR33630

尊敬的:

如何在基准电路中选择电感?以400kHz 工作频率和5V 输出为例、建议电感值为8uH、DCR 和阻抗特性是否有任何特殊要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀

    对于此应用中使用的典型电感器、DCR 和阻抗特性不起重要作用。 小于50m Ω DCR 和 SRF>20MHz 应该正常。

    Sam