This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:是否可以进行低侧 FET 配置?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ40Z50, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158009/bq40z50-low-side-fet-configuration-possible

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350

您好!

是否可以通过我从 BQ76920 IC 获得的所附原理图中所示的 CHG 和 DSG 电路配置将 BQ40Z50 IC 转换为低侧 FET?

或者、德州仪器(TI)是否有一个用于3节串联电池的低侧 FET 电量监测计 IC、该 IC 由单个 IC 组成、而不是像 BQ76920和 BQ78350配置那样需要两个 IC?

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    监控器和监测计都具有类似的 AFE、因此我相信这种配置可能起作用。 我担心 DSG FET 的 Vgs、因为我们使用电池组和 BAT 电压作为电荷泵的基准、因此当监测计打开 FET 时、它将是来自电荷泵的3S 级联电压加上10V-15V。 但是、让我与监控团队核实一下、因为我不熟悉这项工作。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我与监控团队交谈过、低侧保护应与监控器一样与监测计一起工作、您可以按照此应用手册了解更多说明: https://www.ti.com/lit/sluaa84a

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    真是个令人难以置信的消息! 非常感谢您的支持。 本指南可帮助我推进应用设计。 我真的很感谢。  

    此致、


    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    一个快速跟进问题。 我查看了您为 BQ769X2电池监控器提供的链接中的信息、并希望将这些 IC 从高侧转换为低侧、需要使用数字输出 DCHG 和 DDSG 引脚。 BQ40Z50 IC 没有这些数字输出引脚。 是否可以说、为了使高侧 FET IC 能够转换为低侧 FET、IC 需要包含数字 DCHG 和 DDSG 引脚、因此 BQ40Z50不能进行此更改?

    或者、我是否误解了某个东西、BQ40Z50实际上可以转换为低侧 FET 运行?

    此致、

    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您可以在应用手册中使用大量相同的逻辑、并在监测计上使用高侧驱动器、但您可能需要为此进行电平转换。 否则、我建议检查监测计的 GPIO 功能、您可以将 LED 引脚设置为可由监测计中的不同标志控制的 GPIO、因此您可以使用 DSG 和 CHG 位将两个引脚连接起来。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    哇、我不知道这是不可能的。 反馈很酷。 好吧、听起来很棒、看起来我有一些要消化的更多信息和一些要做的其他设计工作、但一如既往、感谢您的指导和见解。 我真的很感谢。

    此致、

    Joe DeWitt