主题中讨论的其他器件: BQ76920、 BQ78350
您好!
是否可以通过我从 BQ76920 IC 获得的所附原理图中所示的 CHG 和 DSG 电路配置将 BQ40Z50 IC 转换为低侧 FET?
或者、德州仪器(TI)是否有一个用于3节串联电池的低侧 FET 电量监测计 IC、该 IC 由单个 IC 组成、而不是像 BQ76920和 BQ78350配置那样需要两个 IC?
此致、
Joe DeWitt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以通过我从 BQ76920 IC 获得的所附原理图中所示的 CHG 和 DSG 电路配置将 BQ40Z50 IC 转换为低侧 FET?
或者、德州仪器(TI)是否有一个用于3节串联电池的低侧 FET 电量监测计 IC、该 IC 由单个 IC 组成、而不是像 BQ76920和 BQ78350配置那样需要两个 IC?
此致、
Joe DeWitt
你好 Joe、
我与监控团队交谈过、低侧保护应与监控器一样与监测计一起工作、您可以按照此应用手册了解更多说明: https://www.ti.com/lit/sluaa84a
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt、
一个快速跟进问题。 我查看了您为 BQ769X2电池监控器提供的链接中的信息、并希望将这些 IC 从高侧转换为低侧、需要使用数字输出 DCHG 和 DDSG 引脚。 BQ40Z50 IC 没有这些数字输出引脚。 是否可以说、为了使高侧 FET IC 能够转换为低侧 FET、IC 需要包含数字 DCHG 和 DDSG 引脚、因此 BQ40Z50不能进行此更改?
或者、我是否误解了某个东西、BQ40Z50实际上可以转换为低侧 FET 运行?
此致、
Joe DeWitt