This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:此电量监测计是否可以配置为2节电池?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ40Z50-R2, BQ4050, BQ40Z50, BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988009/bq27426-can-this-fuel-gauge-be-configure-for-2-cells

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ4050BQ40Z50BQ27520-G4

您好!

BQ27426是否可以配置为2节电池? 正在寻找支持2节 LiFePO4化学电池的电量监测计。 BQ27426非常简单、因此非常喜欢。

非常感谢。

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    BQ27426专为单节电池应用而设计、但我们已经看到一些客户使用了2S 堆栈中的电阻分压器。 由于电阻器容差、该方法具有额外的误差。  

    我建议查看 BQ40z50-R2、该 Impedance Track (TM)监测计在 FW 中具有 LFP_RELEAT 位、用于处理 LFP 电池的平坦 OCV 配置文件。 与 BQ27426 (也基于 Impedance Track (TM)算法)相比、此电量监测计需要更多配置。  

    另一方面、我们还有 CEDV (TM)测量仪表、例如 BQ4050。 我们也看到客户将 CEDV 监测计用于 LFP。 为了使 CEDV 有效工作、它确实需要定期进行低至7%的深度放电、以便在电池老化时了解容量。 对于阻抗跟踪不理想的应用(高脉冲负载且无休息时间)、这种算法更好。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Rushi。

    您的建议 似乎不错、但可能会超出我的需求。 此外、BQ40Z50周围似乎没有太多库存。

    如果可以在 BAT 引脚上使用简单的分压器、我仍然更喜欢 BQ27426。 您是否有任何有关2S 设置的文档/参考设计?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    您的评估需要多少个 BQ40z50样片? 我有一些内部库存、我可能会向您发货。

    遗憾的是、我没有关于采用 BQ27426的2S 设置的参考设计。 由于 LFP 电池的 OCV 曲线平坦、在我看来、添加电阻分压器只会增加监测误差。

    如果您的负载分布允许上述放电、则可以使用 CEDV bq4050。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    由于 BQ27426采用小型封装、增加了 PCB 成本、因此我不再使用它。 因此、我正在搜索一个将安装在工业产品中的简单电池电量监测计。

    电池组 将具有自己的保护。 我将查看 bq27441和  bq27542。 选择一个而不是另一个有很大的理由吗? 它们都支持 LFP 电池吗?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson、您是否有封装要求? 如果您需要 QFN、则 适合使用 BQ27411/BQ27441和 BQ27542。 由于 FW 中的 LFPRelax 位、BQ27542更适合处理 LFP。 BQ274xx 没有这种情况。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Rushi。

    如果我使用 BQ27542、我是否可以为 在 BAT 引脚上具有分压器的双节 LFP 电池配置相同的配置?

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    BQ27542是否有库存? 这似乎很难找到。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、由于需求非常高、我们的 TI.com 电子商店似乎缺货(目前)。 我建议您搜索 Arrow 或 Mouser 以快速获得供应、因为他们似乎有一些库存。 我们也会补充我们的电子商店、但我想为您推荐目前最快的选择。  

    谢谢、

    鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、这是一个棘手的问题。 问题在于 LFP 的标称电压大约为3.2V、芯片所需的最小电源电压为2.7V、没有运行限制。 因此、您需要一种方法来确保电池放电不会过低。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁什。 如果我们遇到任何采购问题、您是否能够提供5个样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将分压器设置为在2.7-5.5V 工作范围内、我认为我应该可以。 感谢你的所有帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您无法通过经销商进行采购、请联系我、我将检查我们内部是否有任何东西。 请继续监控 TI store 库存。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我卡在热敏电阻上。 我注意到建议电压小于2V。 如果该热敏电阻位于电池组内部、是否可以使用分压器降低电压。 还是建议将热敏电阻放在电路板上? 如果热敏电阻位于电池组内、我也不反对这两种方法、只是希望能够更好地感应温度。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、由于这是一个电池组侧电量监测计、我认为最好将热敏电阻放置在电池组内并尽可能靠近 TS 引脚、如数据表中所述。

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁什。 它可以用于电池组侧和具有不可拆卸电池的主板。 我计划在主板上使用它。 这是否意味着热敏电阻必须位于远离电池组内部的主板上?

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、是的、只要电池不可拆卸、主板(或系统侧)仍可使用电池组侧电量监测计。 通常、热敏电阻仍是电池组的一部分。 电池组仍具有 PACK+、PACK-和 TS (热敏电阻)连接。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 BQ27520-G4的典型应用图,它可能会帮助您可视化: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27520-g4.pdf ,第1页底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Rushi。 感谢你的帮助。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我们将遇到采购问题。 我是否能够通过电子邮件与您联系以讨论选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    是的、请通过 E2E 向我发送连接请求、我们可以从此处继续。

    此致、

    鲁什