主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2、 BQ4050、 BQ40Z50、 BQ27520-G4
您好!
BQ27426是否可以配置为2节电池? 正在寻找支持2节 LiFePO4化学电池的电量监测计。 BQ27426非常简单、因此非常喜欢。
非常感谢。
杰克逊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
BQ27426是否可以配置为2节电池? 正在寻找支持2节 LiFePO4化学电池的电量监测计。 BQ27426非常简单、因此非常喜欢。
非常感谢。
杰克逊
杰克逊
BQ27426专为单节电池应用而设计、但我们已经看到一些客户使用了2S 堆栈中的电阻分压器。 由于电阻器容差、该方法具有额外的误差。
我建议查看 BQ40z50-R2、该 Impedance Track (TM)监测计在 FW 中具有 LFP_RELEAT 位、用于处理 LFP 电池的平坦 OCV 配置文件。 与 BQ27426 (也基于 Impedance Track (TM)算法)相比、此电量监测计需要更多配置。
另一方面、我们还有 CEDV (TM)测量仪表、例如 BQ4050。 我们也看到客户将 CEDV 监测计用于 LFP。 为了使 CEDV 有效工作、它确实需要定期进行低至7%的深度放电、以便在电池老化时了解容量。 对于阻抗跟踪不理想的应用(高脉冲负载且无休息时间)、这种算法更好。
谢谢、
鲁什
请查看 BQ27520-G4的典型应用图,它可能会帮助您可视化: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27520-g4.pdf ,第1页底部