Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317HV, MLTLDO2EVM-037
主题中讨论的其他部件:、 MLTLDO2EVM-037
大家好、
我对 LM317的数据表感到困惑。在 第一幅图中、我们可以看到"输入电压范围"高达40V。

在第二个图中、我们还可以看到"输入到输出差分电压最大值"为40V。 因此、我想知道输入电压是否可以大于40V。 LM317浮动的第一个"40V"是否有问题?
和图2中的表7.3。 我想弄清楚为什么 LM317的 Vo 限制在37V 以内是浮动的。 Vo-Vadj 是否有任何限制?

此致、
Owen