您好 TI 团队,
当没有电池时、BQ25713的 VSYS 将定期断电。 可以通过这种方式更改软件。 请帮助确认是否会影响您?
1.在芯片启动后写入 RESET 命令,并无延迟地将 Vsysmin 电压重写为相应的默认值9.216V;
2.每1V/步将 Vsysmin 电压(REG0x0D)逐步写入 Cvmax-0.5V、并以1ms 的间隔完成每一步;
例如、要将 Vsysmin9.216V 的电压调整为12V、您需要写入10V 11V 12V、并且每个齿轮的延迟为1ms;
3.最后,当 Vsysmin 处于较高的电压(12V)时,写入充电电流以启用充电;
4.目前,在进行后续行动之前,应延迟150毫秒;